Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Industrial AI 改变工程师工作方式的 10 种方式

Eigen Engineering Agent 展示了当工业人工智能停止提供建议并开始提供建议时会发生什么。以下是实践中的样子。

1。它会编写自动化代码,并在你写之前对其进行测试

我们知道经验丰富的自动化工程师很少。Eigen Engineering Agent 可以帮助你已经拥有的团队以更少的错误交付更多成果。它使用结构化控制语言 (SCL) 和梯形逻辑 (LAD) 生成可编程逻辑控制器 (PLC) 代码,调整现有逻辑,创建测试例程并修复编译错误。仅仅交付代码也是不够的,Eigen Engineering Agent通过多步推理和自我更正来验证自己的工作。这意味着工程师正在审查输出,而不是从头开始构建。

2。它能理解你的项目,而不仅仅是你的提示

到目前为止,大多数使用过像 ChatGPT 这样的大型语言模型 (LLM) 的人都知道要花多少时间才能正确处理提示音。这是因为大多数 AI 工具都是根据常识工作的。Eigen Engineering Agent 不是。它直接根据你的特定知识运作 TIA Portal 项目(功能块、用户定义的数据类型、HMI 屏幕及其关系),并根据该特定环境生成输出。你会发现自己花在提示、返工上的时间更少,不匹配也更少。

Eigen Engineering Agent-Keyvisual Woman

3.它弥合了电气设计和自动化代码之间的差距

电气和自动化工程师一直按顺序工作,使用不同的工具和不同的方式来描述同一台机器。两者之间的转换——重新键入设备列表、修复不匹配的名称、跟踪后期的硬件更改——目前是手动的、缓慢且容易出错的。Eigen Engineering Agent现在可以读取广泛使用的格式(包括XML和AML)的电气设计文件。它可以检测不一致之处,解决或标记不一致之处,向 TIA Portal 项目添加设备,配置连接并生成基于实际硬件拓扑结构的 PLC 标签。

4。它将通俗易懂的机器描述变成一个即用型项目

一个新的自动化项目从相同的设置工作开始:将机器分成几个部分,命名模块,组织数据,定义状态机。即使是经验丰富的团队也要花几天时间来编写单行控制软件。Eigen Engineering Agent 可以在几分钟内将机器描述转换为符合标准的项目。工程师用通俗易懂的语言描述机器:其工作站、设备及其运行方式,然后代理生成一个遵循西门子自动化框架的完整项目,该框架是西门子构建 TIA Portal 项目的最佳实践参考。该项目直接在 TIA Portal 中打开,随时可以继续开发。

5。它处理 HMI 开发,包括传统迁移

HMI 工作可能是项目落后于计划的地方。这是自动化工程中最耗时的部分之一,也是最重复的部分之一。自动化可以节省时间。Eigen Engineering Agent 在 WinCC Unified 中生成并集成了用于动态 HMI 行为的 JavaScript,支持经典 VB 脚本的过渡,并支持快速、一致地设置动态标签行为。

6。它通过电子表格配置驱动器、硬件和网络

硬件配置很容易出错,因为它是重复的。有了 Eigen Engineering Agent,驱动器配置、设备设置和 PROFINET 拓扑都可以由代理处理,包括从电子表格批量导入。工程师上传文件并让代理一致地配置所有内容,而不是手动逐一输入设备列表。

7。它已经在100多家公司取得了可衡量的业绩

Industrial AI 解决方案与其说是现实世界的影响,不如说是概念验证。但是我们的生产级工业AI已经在全球范围内带来了可衡量的回报。来自19个国家的100多家公司正在使用Eigen Engineering Agent。在这些项目中,我们已经看到执行速度是手动工作流程的两到五倍,工程效率提高了多达50%,整体解决方案质量提高了80%。 阅读 CASMT 如何使用 Eigen Engineering Agent

8。它解释了它发现了什么,而不仅仅是它构建了什么

理解一个项目有时比构建一个项目更难。Eigen Engineering Agent旨在解释背景,加快团队中每位工程师的进度,而不仅仅是最初构建系统的工程师:Eigen Engineering Agent可概述不熟悉或复杂的TIA Portal项目中的设备和逻辑,在几秒钟内翻译PLC和HMI文本,并提供分步故障排除支持。对于继承传统项目或跨团队工作的工程师来说,仅此一项就可以节省时间。

CASMT 英雄图片

9。新功能包括在内,而不是作为附加组件

Eigen Engineering Agent 是为扩展访问权限而建造的,而不是为其设置门禁。每次能力出货时,工程师无需进行新的采购对话即可获得更好的工具。这两项最新功能——ECAD集成和符合标准的项目生成——都包含在标准的Eigen Engineering Agent订阅中,无需额外付费。还有一个免费的 试用一个月即可开始

10。这就是 Industrial AI 离开屏幕时的样子

关于人工智能的大多数对话仍然以文字和图像为中心。Eigen Engineering Agent是一种在物理世界中起作用的工业人工智能:它帮助建造维持日常生活正常运转的机器、工厂和基础设施。正如我们的首席技术官兼首席战略官 Peter Koerte 所说: 它使公司在复杂工程工作中的效率提高了50%,同时使结果更加可靠。这就是建造维持日常生活正常运转的机器、工厂和基础设施所需的条件——这也是 AI 在物理世界中的真正价值的样子。”