Skip to main content
洞见

守护工厂:借助机器狗实现安全与可靠运行

名为 ANYmal 的机器狗可开展工厂巡检,保障人员安全,提升运维质量。

狗狗是人类最好的朋友,在流程工业领域可利用机器狗来提升工人的安全性并改善维护工作。在这类自主移动机器人身上,机器人技术与人工智能两大前沿技术实现深度融合。

流程工业的作业环境存在较高风险:化学反应、电气火灾、高温环境等都可能带来安全隐患。一套可靠的运维策略,对保障人员安全与生产稳定至关重要。

这类工厂设施规模庞大,部分厂区占地可达数平方公里,巡检本身就极具挑战。运维人员需要全面、精准地掌握巨型厂区内所有系统的运行状态。

正是基于这一痛点,Siemens 提出:“我们如何通过技术革新与赋能,重塑工业运维?”由此,巡检机器狗应运而生。

A robot is inspecting a mission outdoors, possibly in a forest or mountainous area.

协同:超越个体之和

作为最终解决方案的自主移动机器人 (AMR),从研发之初便是多方合作的成果。COMOS Mobile Worker 产品经理 Guido Schimmang 回忆道:“Siemens 与 ANYbotics、Roboverse Reply 的团队共同开展了研究,我们发现不必从零开始创新。” 人工智能技术的发展,让移动机器人具备了更高的自主性、协同性与智能水平,不再局限于执行简单重复的任务。

这款名为 ANYmal 的机器人由原始设备制造商 ANYbotics 设计并生产。Siemens 则通过 COMOS Mobile Worker,对工厂及设施的 ERP、工程和 CMS 系统数据进行管理与整合。IT 咨询公司 Roboverse Reply 充当了双方的连接纽带,其平台将机器人系统集成,并把现实数据与虚拟、增强现实环境相结合。

指令式巡检:自主移动机器人简化数据采集,提升可持续性

三家企业共同打造了定制版 ANYmal,专门用于减轻复杂工业场景下的运维与巡检压力。在指令控制下,ANYmal 可自主完成数百个巡检点位的精准、高质量数据采集。它搭载激光雷达 (LiDAR) 技术,能够生成厂区高精度三维模型;配合人工智能驱动的移动方案,即便在无光环境下,也能轻松跨楼层自主导航。

和真实的犬类相似,这只机器狗拥有出色的视觉,并具备“听觉”与“嗅觉”能力:红外摄像头可实时采集泵体与电机的温度数据;声学传感器能检测高达 15,000 赫兹的可听及不可听频率;可精准识别气体泄漏。这一能力对能源成本与可持续发展意义重大——据统计,高达 30% 的气体因泄漏损耗,ANYmal 可有效减少此类浪费。

实时数据创造洞察,减少工作积压

在巡检、采集与测量的过程中,自主移动机器人会产生海量数据。Roboverse Reply 业务开发兼方案工程师 Cornelius Heim 表示:“这正是我们的平台发挥作用的地方——将采集到的数据集成到客户系统中。”他补充道,Roboverse Reply 平台会对由 COMOS Mobile Worker 接收的数据进行筛选,让系统只展示与你相关的关键信息。机器人与系统借助人工智能解析采集到的数据,使厂区运维人员直观掌握关键运行信息,从而指导下一步操作。

Cornelius Heim 继续说道:“你能更深入地了解当前设备与实时流程,实现从被动运维到预测性维护的转变。同时,由于对设备实际状态有了更精准的掌握,生产效率也会随之提升。”

机器狗承担枯燥、危险与脏乱的工作

自主移动机器人可完成重复性作业,让运维人员专注于更具价值的工作。ANYbotics 高级市场战略经理 Purnendu Kushwaha 表示:“我们把那些枯燥、危险、脏乱的巡检工作实现自动化。”

这款机器版人类的好伙伴还能胜任更多任务。“我们的 ANYmal 几乎可以进入所有区域:雨雪露天环境、易燃易爆区域等。”这让工作人员无需置身于潜在危险之中。

随着执行任务次数增加,机器人的能力也在不断提升:内置深度学习算法使其功能更加全面,环境适应灵活性更强,在物体识别、分类与检测方面可靠性更高。

巡检的未来,已然到来。机器狗降低风险、保障人员安全,并助力流程工业提升可持续发展水平。

订阅我们的 LinkedIn 时事通讯——探索数字化 (Discover Digitalization)

我们为行业决策者打造的 LinkedIn 时事通讯包含多元主题,如工业元宇宙、数字孪生、IT/OT 融合、AI、网络安全等。在每一期,我们都会分享数字化转型的故事,并为您提供有关如何打造可持续数字化企业的重要洞察。