2023年7月
埋め立て処理能力の縮小と持続可能な廃棄物管理への需要の高まりに直面して、米国に拠点を置く廃棄物発電の大手企業であるCovantaは、革新的で環境に優しいソリューションの提唱者としての地位を確立しました。資源の再利用を促進しながら廃棄物処理の課題に取り組むというCovantaの取り組みは、Siemens ファイナンシャルサービス(SFS)から多大な支持を得ており、持続可能な未来を創造するという私たちの使命を強化しています。
SFSはCovantaに持続可能性連動ローンを提供しました。この資金調達には、2020年から2025年の間に処理される持続可能な廃棄物が 2.5% 増加し、廃棄物のリサイクルと再利用が 25% 増加することを奨励する主要業績評価指標(KPI)が組み込まれています。