Skip to main content
Image of coworkers conducting a training in an office.

课程

与课程相适应的以实践为导向的技术知识教学:作为工业自动化技术的领导者,我们拥有优质的专业知识。在不同的国家,我们为客户提供基于大规模开放在线课程(MOOC)和混合学习理念的自动化和驱动技术的特定课程。此课程在以实践为导向的教学中给客户传递产品和系统知识。课程包括基于全集成自动化(TIA)概念的各种培训模块,所有PLC和驱动课程都以先进的技术为导向。因此,学习者可以为他们的职业未来做出更好的准备。

SCE课程-课程范围概览

  • 基于LOGO!逻辑模块和SIMATIC S7-1200紧凑型控制器的的自动化技术介绍
  • 基于SIMATIC S7 硬件和STEP 7 软件(S7-300, S7-1200, S7-1500 and TIA Portal)的PLC工程
  • 使用SIMATIC HMI进行操作控制和监控
  • 安全技术IEC 62061与PROFIsafe
  • 使用SIMATIC NET (PROFINET、PROFIBUS、IO-Link、ASi - bus)在总线系统上建立工业网络
  • 带有VISION、RFID和SIWAREX的传感器系统
  • SIRIUS工业控制
  • SIMATIC PCS 7过程自动化
  • SINAMICS/SIMOTION网络化驱动和运动控制技术
  • 电源监控设备SENTRON PAC 4200
  • 汽车管理SIMOCODE
  • 数控技术基础

西门子机电系统认证计划(SMSCP)

西门子机电系统认证计划(SMSCP)是一个综合性的行业技能认证项目,由全球合作院校共同提供。SMSCP的中心主题是系统方法,这是德国西门子技术学校25年来开发的一套特殊的教学方法。

更多信息

Office employees engaged in a conversation.