Skip to main content

SIMIT教学仿真软件介绍与案例

SIMIT SCE软件介绍

SIMIT SCE 是西门子创新的IT解决方案,可以在PC上创建SIMATIC虚拟实验室,在培训中较大限度地发挥计算机仿真的巨大潜力。SIMIT SCE 提供了可以自由配置的平台模型,可以方便的连接控制器。SIMIT SCE一方面可以通过生动的动态模型测试程序,另一方面它使得仿真各种复杂过程甚至在PC上搭建整个平台成为可能。


SIMIT SCE运行环境: 1.PC 机,SP4 以上版本的 Windows 2000 Professional / SP1 以上版本的 XP Professional,600MHz,512RAM,可用硬盘空间大约 650~900 MB,MS-Internet-Explorer 6.0 以及用于连接 Dongle 的 USB 接口。2.软件 SIMIT 5.0 SP1 HF1, STEP7 V 5.4 SP1, S7-PLCSIM V5.3 SP 13.用于连接 PC 机的 MPI 接口(例如 PC 机的 USB 适配器)4.至少有一个数字输入输出板卡的 PLC SIMATIC S7-300。输入端必须引出到配电板上。


开发模型下载每个SIMIT模型均包括使用说明,PLC程序,SIMIT程序,和FLASH动画介绍四个部分。欢迎大家下载学习使用。

SIMATIC教学软件下载

SIMATIC S7-200系列PLC产品资料

SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

S7-200系列出色表现在以下几个方面:

  • 极高的可靠性
  • 极丰富的指令集
  • 易于掌握
  • 便捷的操作
  • 丰富的内置集成功能
  • 实时特性
  • 强劲的通讯能力
  • 丰富的扩展模块

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。

S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。

参数概述:

CPU单元设计

集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。

不同的设备类型

CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。

本机数字量输入/输出点

CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。

本机模拟量输入/输出点

CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。

中断输入

允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。

高速计数器

CPU 221/222

4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器

CPU224/224XP/226

6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。

CPU 222/224/224XP/226 ------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。

模拟电位器

CPU221/222 1个

CPU224/224XP/226 2个

CPU221/222/224/224XP/226

还具有

脉冲输出

2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。

实时时钟

例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。

EEPROM存储器模块(选件)

可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。

电池模块

用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。

资料下载:

  • SIMATIC S7-200可编程控制器系统手册:

    SIMATIC S7-200系列小型 PLC(Micro PLC)可应用于各种自动化系统。紧凑的结构、低廉的成本以及功能强大的指令集使得S7-200 PLC成为各种小型控制任务理想的解决方案。S7-200产品的多样化以及基于Windows的编程工具,使您能够更加灵活地完成自动化任务。本手册专为具有一定PLC背景知识的工程人员、编程人员、安装人员及电气人员编写,其内容涵盖了

    S7-200系列小型PLC的安装和编程信息。
  • 文本显示设备 TD400C 用户手册:

    本手册描述TD400C V1.0的安装、组态和操作。本手册还介绍了STEP 7-Micro/WIN 的文本显示向导(组态用于TD400C的S7-200 CPU)和Keypad Designer应用程序(用于组态 TD400C 的键盘)。
  • SIMATIC S7-200文本显示 (TD) 用户手册:

    本手册介绍TD 100C 1.0版、TD 200 3.0版、TD -200C 1.0版以及TD 400C 1.0版的安装、组态和操作。本手册还介绍了STEP 7-Micro/WIN的文本显示(Text Display)向导(组态用于TD设备的S7-200 CPU)和键盘设计(Keypad Designer)应用程序(用于组态TD 100C、TD 200C 和TD 400C的键盘)。
  • SIMATIC HMI设备(OP73 micro TP 177micro):

    该微型面板是专为SIMATIC S7-200 Micro PLC应用而设计的,它们为小型机器和设备提供了操作和监视功能。非常短的组态和调试时间以及它们在WinCC flexible中的便捷组态,是这些面板的优势所在。此外,这些面板支持多达32种组态语言和5种在线语言,包括亚洲和西里尔字符集。
  • SIMATIC NET CP243-1工业以太网通讯处理器:

    CP 243-1 是一种通讯处理器,设计用于在S7-200 自动化系统中运行。它可用于将S7-200 系统连接到工业以太网(IE)中。CP 243-1 有助于 S7 产品系列通过因特网进行通讯。因此,可以使用STEP 7 Micro/WIN 32,对S7-200 进行远程组态、编程和诊断。
  • SIMATIC NET CP243-1 IT用于工业以太网和信息技术的通讯处理器:

    CP 243-1 IT 是一种通讯处理器,设计用于与 S7-200 可编程控制器一起使用。它可用于将 S7-200系统连接到工业以太网(IE)中。并通过以太网进行通讯,即使在低性能的 S7 产品系列中。使用 STEP 7 Micro/WIN 32,可以通过工业以太网对 S7-200 进行组态、编程和诊断,即使有一段地理距离。使用 CP 243-1 IT,一台 S7-200 可以通过以太网与另一台 S7-200、S7-300 或 S7-400控制器进行通讯。也可与 OPC 服务器进行通讯。